ATV71: авария OSF - перенапряжение сети - сброс аварии
Авария "Перенапряжение сети" (код аварии OSF) возникает при одновременном выполнении двух условий:
- ПЧ находится в состоянии READY (Готовность) - на выносном терминале в левом верхнем углу RDY;
- напряжение на звене постоянного тока превышает аварийный уровень OBF = 825 В DC.

Таким образом, причиной возникновения этой ошибки при исправном ПЧ может быть только входная сеть.

Эта авария может сбрасываться автоматически при  исчезновении причины возникновения. Надо настроить функцию авторестарта:
[1.8 FAULT MANAGEMENT] (FLt-)
Atr- b [AUTOMATIC RESTART]
Atr M [Automatic restart] = YES
tAr M [Max. restart time] = время, когда ПЧ будет пытаться сбросить аварию.

Для авторестарта после сброса нужно использовать двухпроводное управление по состоянию:
2-wire control
1.5 I-O
([2/3 wire control] (tCC) = [2 wire] (2C)
[2 wire type] (tCt) = [Level] (LEL)

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: