На какую отключающую способность рассчитаны автоматы защиты двигателя GV5 в зависимости от напряжения питания?
Uc - 380/415В:
GV5****F рассчитаны на 36кА (Icu=36kA, Ics=100%Icu)
GV5****H рассчитаны на 70kA (Icu=70kA, Ics=100%Icu)

Uc - 500В:
GV5****F рассчитаны на 30кА (Icu=30kA, Ics=100%Icu)
GV5****H рассчитаны на 50kA (Icu=50kA, Ics=100%Icu)

Uc - 660/690В:
GV5****F рассчитаны на 8кА (Icu=8kA, Ics=100%Icu)
GV5****H рассчитаны на 10kA (Icu=10kA, Ics=100%Icu)

Дополнительные характеристики по автоматам защиты двигателям GV5 вы можете посмотреть в приложенном файле



Schneider Electric Україна

Вкладення
TeSys GV5_GV6_страницы каталога.pdf [3.23 MB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: