Kак можно поменять скорость вращения вентилятора который управляется частотным преобразователем ATV310HD11N4E
ВОПРОС:
Kак можно поменять скорость вращения вентилятора, который управляется частотным преобразователем ATV310HD11N4E

Среда/Окружение/Версии: -
ATV310

РЕШЕНИЕ:
Если для управления преобразователем частоты Вы используете клеммы +24 и LI1, то нужно сделать следующее:
CONF - FULL - 400 - 406 - 02
401 - 183
Теперь нажмите несколько раз ESC, чтобы на дисплее индицировлось 00.0.
Нажмите на навигатор - на дисплее появится REF. Войдите в этот параметр - это и есть
задание частоты навигатором.
Если после отключения силового питания нужно изменить частоту двигателя, необходимо 2 раза
нажать на навигатор для входа в параметр изменения частоты.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: