Пошук серед найпопулярніших питань
Не удается загрузить проект Vijeo Designer в панель Magelis HMIG5U2
Не удается загрузить проект Vijeo Designer в панель Magelis HMIG5U2, выводится сообщение:
Данное сообщение говорит о том, что на Вашей панели оператора более старая версия среды исполнения (Runtime) чем версия Вашего Vijeo Designer. Чтобы загрузить проект в панель необходимо обновить Runtime, это можно сделать двумя способами:
1) Обновление RunTime панели оператора производится через RunTime Installer, путь к этой утилите:
Пуск/Все программы/Schneider Electric/Vijeo Designer 6.2/Tools/RunTime Installer
Запустите RunTime Installer, установите тип панели и способ загрузки, затем подключитесь к панели при помощи USB – miniUSB или Ethernet кабеля (зависит от выбранного способа загрузки) и нажмите кнопку Send.
2) Иногда бывает необходиомо переустановить Runtime вручную.
В первую очередь убедитесь какая именно версия Vijeo Designer у Вас установлена, это можно сделать через меню Help->About->License. Для каждой версии ПО и для каждого пакета обновлений (Service Pack) нужен свой RunTime.
(Все дальнейшие действия на панели оператора требуется выполнять при отключенном EWF.)
Сначала нужно через меню Control Panel\Programs\Programs and Features нужно удалить RunTime с панели оператора.
Затем установить RunTime более новой версии, последний Service Pack - SP11 его можно загрузить по ссылке ниже:
https://schneider-electric.box.com/s/95s9yv6xp4ias04q0vpaebw26zhyqhbk
Runtime для панелей HMIG5U, содержится в папке Vijeo_Designer_V6.2_SP11_Runtime_For_Windows_exe.
Если SP10 ещё не установлен, то сначала нужно обновить Vijeo Designer до V6.2 SP11.
Затем,если необходимо, разархивируйте папку Vijeo_Designer_V6.2_SP11_Runtime_For_Windows_exe, запишите её на флешку, подключите флешку к панели оператора и запустите с неё .exe файл.
После этого установится новая версия Runtime (лицензия подтянется автоматически, об этом будет сообщение во всплывающем окне в процессе установки новой версии Runtime).