Пошук серед найпопулярніших питань
Почему ИБП сообщает "Байпас вне диапазона"
Проблема:
ИБП выдаёт следующие сообщения об ошибке:
"Байпас вне диапазона"
Или
"UPS: An input voltage or frequency problem prevents switching to bypass mode."
Или
"Bypass not in range; either frequency of voltage"
Продукт:
Все ИБП топологии "Онлайн"
Smart UPS Online
Symmetra LR,RM
Smart UPS VT
Symmetra PX
Galaxy все модели.
Easy UPS Online
Easy UPS 3S, 3M
Условия:
Все серийные номера;
Все модели;
Причина:
ИБП сообщает о плохом качестве электрической сети и невозможности перейти из-за этого в режим "Байпас"
Решение:
Обычно это возникает из-за напряжения, частоты или формы кривой сигнала (гармоник) на вводе. Для решения проблемы необходимо привлечь электротехнический персонал, найти и устранить проблему в сети.
Данная проблема не влияет на нагрузку, поскольку ИБП двойного преобразования в режиме работы "Онлайн" принимает напряжение в широких пределах и выдаёт чистую синусоиду на нагрузку независимо от входа.
Однако, при перегрузке или неисправности ИБП может быть настроен на автоматический переход в режим байпас. Если по причинам, изложенным выше ИБП не переходит в режим "Байпас", ИБП не сможет запитывать нагрузку.
Что такое режим "Байпас" можно посмотреть здесь.
Если остались вопросы, можно обратиться в техническую поддержку.