Как настроить SNMP-плату ИБП Easy-UPS 3S E3SOPT003

Проблема:

Новую SNMP-плату ИБП Easy-UPS 3S "E3SOPT003" нужно настроить для подключения в сеть.

Продукт:
Плата E3SOPT003 поставляется опционально с ИБП Easy UPS 3S, 3M.

Условия:
Версии исполнения платы:DA802 (предыдущая),  DY807 (выпускается на данный момент)
Все серийные номера;

Решение:

Сетевая плата подключается в сеть, на ПК устанавливается утилита конфигурации "Easy UPS 3PH SNMP Manager". С помощью данной утилиты, производится настройка адресов.
Сама утилита и инструкция к ней - ниже в приложении.

Если нет возможности/желания устанавливать утилиту:
IP адрес по умолчанию у данных сетевых плат: 192.168.5.105
Логин/пароль по умолчанию: administrator/administrator

Schneider Electric Україна

Вкладення
IP Set up.7z [10.59 MB]
Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: