What is the part number for a 6 inch lever arm for 9007 C54B2?
Issue:
Looking for a 9007C 6 inch arm

Product Line:
Limit Switches

Environment:
9007C Lever Arms

Resolution:
Rod types
9007FA1 - 10 inch stainless steel rod
9007FA3 - 12 inch steel, spring rod
9007FA5 - 12 inch Delrin, spring rod

For lever use add the the 9007R16 or R17 clamp only.  Add customer supplied rod.
For roller use, add the 9007S9 hub and add R18, R19 or R20 rollers.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: