Пошук серед найпопулярніших питань
Опрос интеллектуального реле Zelio Logic по протоколу Modbus
На этом видео показано как организовать опрос интеллектуального реле Zelio Logic по протоколам Modbus RTU и Modbus TCP/IP, через модули SR3MBU01BD и SR3NET01BD соответственно. В качестве примера опрос реализован при помощи ПО ModScan и симулятора Vijeo Designer (среда разработки приложений для панелей оператора Schneider Electric).
Модуль SR3NET01BD можно использовать только в том случае, если реле программируется на языке FBD. Коммуникационные модули SR3MBU01BD и SR3NET01BD совместимы только с моделями реле Zelio Logic с питанием на 24 V DC (буквы BD в конце заказного номера).
Модуль SR3NET01BD можно использовать только в том случае, если реле программируется на языке FBD. Коммуникационные модули SR3MBU01BD и SR3NET01BD совместимы только с моделями реле Zelio Logic с питанием на 24 V DC (буквы BD в конце заказного номера).
Опубліковано для:Schneider Electric Україна
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: