Пошук серед найпопулярніших питань
EcoStruxure Machine Expert - How to convert a DWORD variable as a real value with a floating point based on IEEE-754 standard?
As shown in the picture below, the DWORD_TO_REAL function doesn't allow to convert a DWORD variable as a real value with a floating point based on the IEEE-754 standard.
In order to convert a DWORD variable to a real value following the IEEE-754 standard, we have to create a DUT - UNION type.
DUT definition:
Опубліковано для:Schneider Electric Украина
Вкладення
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: