Пошук серед найпопулярніших питань
ATV212: поведение ПЧ при пропадании сетевого напряжения
Если ПЧ находится в состоянии READY (не подана команда СТАРТ), то при уменьшении уровня силового напряжения ниже 46% от номинального значения напряжения 400 В ПЧ отключается с предупреждением MOFF.
MOFF - предупреждение, не авария. Поэтому в журнал ошибок
При параметре F627=1 при пропадании сетевого напряжения (понижении ниже уровня 60% от 400 В) ПЧ ATV212 аварийно отключается с кодом UPI.
Авторестарта ПЧ не происходит даже при наличии команды СТАРТ на ПЧ.
Нужно квитировать ошибку (
Опубліковано для:Schneider Electric Украина
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія: