Внутренний объем воды ACRD200 ACRD200 Internal Water Volume

Article available in these languages: Англійська

Issue:
ACRD200 Internal Water Volume

Product line:
ACRD200, ACRD201

Environment:

Cause:
Inrow Water Cooled Units Internal Volumes

Resolution:
ACRD20x        0.8 Gallons      3 Liters  10GPM
Note:  working system pressure may not exceed 300 psi

Additional Spec's:

Проблема:
Внутренний объем воды ACRD200

Линейка продуктов:
ACRD200, ACRD201

Окружающая среда:

Причина:
Внутренние тома блоков водяного охлаждения Inrow

Разрешение:
ACRD20x 0,8 галлонов 3 литра 10 Гбит/с
Примечание.  давление в рабочей системе не может превышать 300 фунтов на кв. дюйм

Дополнительные технические характеристики:

Schneider Electric Україна