What is the maximum number of TCP/IP connections for the BMEP586040S
The maximum number of simultaneous TCP/IP connections on the BMEP586040S is the same as on the BMEP586040.  The following table shows the maximum number of connections for the M580 CPU's.

connections

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Продукт: