Cuando se utiliza un interruptor para activar la función de funcionamiento seco en un variador de la serie ATV630, ¿es necesario configurar los parámetros de flujo bajo / flujo alto?

Article available in these languages: Англійська

Cuestión:
El cliente está utilizando la función de funcionamiento seco de la serie ATV630 para detener el motor en caso de pérdida de prime en la bomba.  Están utilizando un interruptor flotante para activar esta función cuando el nivel del agua cae demasiado bajo.  Necesitan saber si aún es necesario configurar los parámetros de flujo bajo/baja velocidad y flujo alto/alta velocidad que se utilizan para detectar el funcionamiento seco cuando no se utiliza un interruptor.

Línea de productos:
Unidades serie ATV630.

Entorno:
Todos los modelos, Todos los números de serie.

Causa:
La literatura disponible es vaga en esta área.

Resolución:
No, no es necesario configurar los parmadores de detección de la carrera seca cuando la función de funcionamiento seco se activa mediante un interruptor.  El conmutador activará directamente la función, los parámetros de detección no se considerarán en este modo.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Продукт: