¿Cuál es la tensión mínima nominal para los fusibles de la barra de continua en los variadores Altivar?

Article available in these languages: Англійська

Problema:
¿Cuál es la tensión nominal mínima para los fusibles de la barra de continua?

Línea de productos:
ATV71, ATV312, ATV320, ATV930

Entorno:
Todo

Causa:
La alimentación se suministra directamente a la barra de distribución Altivar CC y se recomienda su protección.

Resolución:
Con una tensión de alimentación de línea de 230-400Vac, utilice fusibles de 690Vdc.
Con una tensión de alimentación de 440-480Vac, utilice fusibles con clasificación de 800Vdc.
Con una tensión de suministro de línea de 500 a 690 Vca, utilice fusibles con clasificación de 1000 Vcc.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: