Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
        
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Can a Model 6 MCC be configured to 415VAC 50Hz voltage system?

 

415v 50hz is available for Model 6 MCC's as a special. We can issue special pricing for the application. Will have to know if there are any control power transformers or power supplies that will need to be converted.