ATV212: регулювання тиску всмоктування за допомогою реле тиску: як налаштувати параметри ПЧ?

Вимірювання тиску проводиться у трубопроводі всмоктування за допомогою реле тиску. ПЧ регулює частоту обертання компресора, підтримуючи тиск всмоктування на заданому рівні. Рівень тиску налаштовується в реле тиску.
Реле тиску (вихід типу "сухий контакт") має бути підключено до входу F та P24.

Приклад - реле тиску XMLA002C2C11, див. примітку 1 в кінці статті.

XMLA002C2C11

Технічні дані:

https://telemecaniquesensors.com/us/en/product/reference/XMLA002C2C11

Налаштування:

XMLA002C2C11 curve and settings
Контакти 13-14 повинні з'єднувати F та P24. При рівні тиску всмоктування меншого за рівень PH сигнал СТАРТ на ПЧ не надходить. При досягненні рівня PH на ПЧ надходить СТАРТ, включається компресор і зменшується тиск всмоктування. При зниженні рівня тиску до значення PB, сигнал СТАРТ знімається і компресор відключається.

Між клемами PP та VIA має бути встановлена ​​перемичка.
Положення перемикачів:
SW102: SOURCE;
VIA: U;

Параметри:
FMOD = 1 (заводське налаштування);
CMOD = 0 (заводське налаштування);
Закон управління Pt = 1 (заводське налаштування).

Залежно від типу компресора, може знадобитися перевірка правильності напрямку обертання компресора. Наприклад, для поршневих компресорів напрямок обертання не відіграє ролі. Однак для гвинтових компресорів напрямок обертання дуже важливий.
Інформацію щодо напрямку обертання уточнюйте у виробника компресора.

Примітка 1 (FAQ000270150):

Звертаємо Вашу увагу, Schneider Electric Україна наразі не займається поставкою продукції Telemecanique Sensors, з питань придбання продукції Telemecanique Sensors в Україні, прохання звернутись до офіційних дистриб'юторів за посиланням нижче:

https://telemecaniquesensors.com/global/en/distributors?country=ua

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Продукт: