ATV320: що необхідно для створення програми ATV Logic?
Для створення програми ATV Logic потрібне ПЗ SoMove, а для підключення та завантаження програми в ПЧ потрібен спеціальний кабель - TCSMCNAM3M002P
Щодо SoMove див. статтю:
Інструкцію по роботі з ATV Logic можна знайти за посиланням нижче та в додатках до даної статті.
ATV Logic запускається або виставленням відповідного параметру ПЧ, або через відповідне меню у вкладці ATV Logic ПЗ SoMove:
Кнопка запуску роботи програми:
ATV logic start button
Встановлення параметру FBCD, який відповідає за запуск/зупинку програми ATV Logic або FBRM, в якому ми можемо встановити запуск ATV Logic по замовчуванню при включенні ПЧ, або назначити на один з входів:
ATV Logic start
Логіка роботи команд FBCD, FBRM:
FB command

Schneider Electric Україна

Вкладення
ATV320_ATV_Logic_Manual_EN_NVE71954_01.pdf [2.22 MB]
Досліджуйте більше
Продукт:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Продукт: