SpaceLogic
Підключені продукти є основою EcoStruxure для будівель. Вони включають в себе лінії контролерів, датчиків, клапанів, приводів та інших пристроїв, які забезпечують надійні, ефективні та безпечні рішення з автоматизації будівель в комерційних та житлових будинках, наприклад, ОВК, освітлення, жалюзі, доступу, безпеки та керування вогнем. Наш асортимент продуктів серії SpaceLogic надає можливість підключення в будь-якому масштабі в епоху Інтернету речей, забезпечуючи передачу даних від підключеного обладнання та швидше виявлення та усунення проблем. Інструменти для введення в експлуатацію та мобільні застосунки спрощують і прискорюють для партнерів процес проєктування й виконання інсталяційних робіт, що забезпечує більшу продуктивність і комфорт для кінцевих користувачів та мешканців.
Ознайомтеся з нашою пропозицією
Важлива технологія температури та датчиків для систем моніторингу будівель, які підтримують комфортне та ефективне середовище.
Перегляньте відомості про продукт
Застосунок mySchneider.
Користуйтеся нашим мобільним каталогом, підтримкою 24/7, а також експертною допомогою та індивідуальними послугами в дорозі.
Дізнатися більше.