Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is it possible to use one variable speed drive to run multiple motors at one time?
Issue:
Is it possible to use one VFD to run multiple motors at the same time?

Product Line:
Altivar Drives

Environment:
All

Cause:
Running two motors on one drive.

Resolution:


Selecting a Drive for multiple motor control

-Each motor needs to be running all at the same time.
-Programming each drive  you need to sum the motor amps and HP for nominal motor current and rated motor power.
-The sum of the motor HP and motor FLA can not exceed the drives rated HP and nominal motor rated current.
-Each motor will need to have its own motor thermal protection device.

• Overload protection included for each motor
When connecting multiple motors to a single AFC, you must ensure that each motor
is provided with overload and/or over temperature protection in accordance with Article
430, Part C of the National Electrical Code, and any applicable local electrical
codes. Square D Class 9065 or GV2-M overload devices can provide this protection.
The overload/over temperature protective means must interrupt current flow to the
motor either by causing a shutdown of the AFC or by opening the circuit feeding the
protected motor.


Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Bắt đầu ở đây!

    Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.

  • Liên hệ hỗ trợ

    Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Tìm kiếm câu hỏi thường gặp

    Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.

  • Liên hệ bộ phận bán hàng

    Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Tôi muốn nhận tin tức và thông tin thương mại từ Schneider Electric và các công ty liên kết qua phương thức giao tiếp điện tử như email, và tôi đồng ý với việc thu thập thông tin khi tôi mở và nhấp vào các email này (sử dụng pixel vô hình trong ảnh), để đo lường và cải thiện hiệu suất giao tiếp của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi.
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
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.