Tìm các câu hỏi thường gặp
What is the material composition of the Main Bus Bar of the Masterpact ACB?
The material composition used in the Main Bus Bar of the Masterpact Air Circuit breaker (ACB) is shown in the table attached.
Note:
AL/Sn5 means Aluminum connector with Sn5 coated
Đã phát hành cho:Schneider Electric Việt Nam
Phần đính kèm
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: