Tìm các câu hỏi thường gặp
What terminations are available on the HCW8SN neutral assembly used on HCP I-Line interiors?
Issue:
Lug sizes
Product Line:
Panelboards
Environment:
I-Line
Cause:
Installation
Resolution:
Main Lug Terminals : (8) #3/0 - 750MCM AL/CU
(2) Bar A: (34) #4 - 14 AWG AL/CU (Each Bar A = 17 terminations.)
(1) Bar C: (9) #14 - 1/0 AWG AL/CU
(1) Bar D: (7) #6 - 350MCM AL/CU
Lug sizes
Product Line:
Panelboards
Environment:
I-Line
Cause:
Installation
Resolution:
Main Lug Terminals : (8) #3/0 - 750MCM AL/CU
(2) Bar A: (34) #4 - 14 AWG AL/CU (Each Bar A = 17 terminations.)
(1) Bar C: (9) #14 - 1/0 AWG AL/CU
(1) Bar D: (7) #6 - 350MCM AL/CU
Đã phát hành cho:Schneider Electric Việt Nam
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: