The Matrix-UPS will operate within all standard specification ratings in a surrounding (or environmental) temperature range of 0°C to +40°C (+32°F to +104°F). The internal temperature limitation for the Matrix-UPS as reported through PowerChute plus software may be as high as +70°C (+158°F).
Please note that while the Matrix-UPS Electronics and Isolation units may operate in ambient temperatures up to 40C, the SmartCell and SmartCell XR battery systems should not be exposed to ambient temperatures above 30C. Ideally, batteries would be placed in an environment where temperatures never exceed 25C.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam
The Matrix-UPS will operate within all standard specification ratings in a surrounding (or environmental) temperature range of 0°C to +40°C (+32°F to +104°F). The internal temperature limitation for the Matrix-UPS as reported through PowerChute plus software may be as high as +70°C (+158°F).
Please note that while the Matrix-UPS Electronics and Isolation units may operate in ambient temperatures up to 40C, the SmartCell and SmartCell XR battery systems should not be exposed to ambient temperatures above 30C. Ideally, batteries would be placed in an environment where temperatures never exceed 25C.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam
Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.