Netbotz Vibration Sensor theory of operation
Product Line:
NetBotz
Environment:
Netbotz Vibration Sensor NBES0306
Cause:
Theory of operation
Resolution:
The vibration sensor is comprised of a weighted piezo film element that when flexed will generate a voltage. Once the voltage exceeds a pre-determined threshold, it will cause a contact closure which will generate the alarm. This threshold is not user definable, but inherent in the design. It was set to reduce false triggers caused by floor shake due to foot traffic, etc. but sensitive enough to detect rack movement caused by vandalism, etc. This sensitivity is based on the unit being mounted as indicated in the installation instructions, mounting anywhere else in the rack may cause false triggers or reduced sensitivity.When mounted properly, the sensor should detect seismic activity starting at the mid-to-high 4's on the Richter scale
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam










Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.