{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Tìm các câu hỏi thường gặp

Will the relay output, assigned to No Drive Fault, change states on a fault if Auto restart is set to yes on VFD?

Issue:
State change on relay assigned to No Drive Fault

Product Line:
Altivar 61 Altivar 71 ATV61  ATV71

Environment:
All

Cause:
Define the No Drive Fault relay relationship with Auto restart function.

Resolution:
The relay assigned to No Drive Fault will not change states on a fault if Auto restart (Atr) is set to YES until the max restart time (tAr) is depleted and the fault still exists.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 71Altivar 61
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 71Altivar 61