In addition to the built-in internal battery used for RAM backup, the TWDLCAA40DRF and TWDLCAE40DRF
compact base controllers are equipped with a battery compartment that can host a user-replaceable external battery.
Note, The external battery option provides extended backup duration to meet the needs for long-term backup for
specific applications.
Note, that for most applications, no external battery is required.
The TWDLCAA40DRF and TWDLCAE40DRF compact base controllers uses one 1/2 AA, 3.6 V, lithium battery to provide optional extended data storage duration of up to 3 years.
The external battery is not included with your Twido controller; you must purchase it. The part number is
TSXPLP01 for a single battery or TSXPLP101 for a pack of 10.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.