Tìm các câu hỏi thường gặp
What is the M340 clock accuracy?
Issue
Real Time Clock Accuracy
Product Line
Modicon M340
Resolution
The accuracy of M340 clock is:
At 25 °C : +/- 50 ppm or +/- 4.3 s by day.
From 0 to 60 °C : +/- 100 ppm or +/- 8.6 s by day.
Đã phát hành cho:Schneider Electric Việt Nam
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: