Issue
What is the difference between the SyMax 8030PS25/35 power supplies and the 8030PS25F/35F power supplies?
Product line
SY/MAX
Environment
8030PS25
Resolution
The PS25F and PS35F power supplies are identical in function to the PS25 and PS35 modules, except that they do not have an ON/OFF switch located on the front of the module. A separate main disconnect switch or circuit breaker must be installed to shut off power to the programmable controller system.
NOTE: The Sy/Max product line was obsoleted 12/31/2013 and the recommended upgrade is the M580, contact your local distributor or Schneider Electric for more information.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam
Issue
What is the difference between the SyMax 8030PS25/35 power supplies and the 8030PS25F/35F power supplies?
Product line
SY/MAX
Environment
8030PS25
Resolution
The PS25F and PS35F power supplies are identical in function to the PS25 and PS35 modules, except that they do not have an ON/OFF switch located on the front of the module. A separate main disconnect switch or circuit breaker must be installed to shut off power to the programmable controller system.
NOTE: The Sy/Max product line was obsoleted 12/31/2013 and the recommended upgrade is the M580, contact your local distributor or Schneider Electric for more information.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam
Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.