RS485 pinout for the ATS48 to the TCESQM113M13M

Issue
RS485 pinout for the ATS48 to the TCESQM113M13M

Product Line
TCESQM113M13M

Environment
Windows 7

Resolution
The following RS-485 pinout can be used to connect the ATS48 to the TCESQM113M13M

ATS48 TCESQM113M13M

Pin 4 --------------------------- Pin 4
Pin 5 --------------------------- Pin 5
Pin 8 -------------------------- Pin 8

|---- Pin 6
jumper
|----- Pin 8

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: