Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Hỗ trợ
Tìm kiếm các câu hỏi thường gặp
FA198619
Tìm các câu hỏi thường gặp
Does Schneider offer a conversion tool which will allow me to migrate 800 Series I/O to Quantum, without rewiring my I/O?
Yes. Please see attached PDF file.
Note: The Quantum seried will be obsoleted 12/31/2018 and the new upgrade option for the 800 series will be the M580 with the X80 I/O and that also has conversion kit to go from 800 to x80.