Issue:
Can the PM710 monitor positive or negative power and energy values?
Product Line:
PM710
Environment:
PM710
Cause:
The PM710 cannot distinguish whether the energy is going into or out of the load.
Resolution:
The PM710 is technically a 2-quadrant power meter.
Both power and energy in and out of the load are treated as additive. In other words, "Absolute values" are represented. There is no differentiation between positive or negative power and energy values.
This applies to the all the RMS measurements:
Active power Total and per phase
Reactive power Total and per phase
Apparent power Total and per phase
Power factor Total
Unfortunately, the PM710 does not provide the information in order to calculate this.
There is no register available to flag the direction of power or energy flow.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam








Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.