{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Tìm các câu hỏi thường gặp
How to Select a MOV (Metal Oxide Varistor) for the I/O Expander (8600)

Here are some guidelines for choosing an MOV (metal oxide varistor):

  • We recommend a 250 mA fuse, so that the fuse blows before the varistor
  • Expected surges, i.e.: bigger surges = higher rated MOV
  • Choose one that has a higher rated voltage than your working voltage
  • Physically dimensions, i.e.: fits in with the wiring at the back of the meter
  • Environmental considerations, i.e.: is the unit in a location prone to lightning strikes?