What is the Modem initialization string for the ION7650 and ION7550?

Issue
Modem initialization string for the ION7550/7650

Product Line
ION7550
ION7650

Environment
Communication Protocols

Resolution
The modem initialization string for the ION7650 and the ION7550 is 'AT&F' (without the quotes).

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: