PM8ECC, ECC21, EGX100, EGX300, EGX200, EGX400
Environment:
PM800 series meter with PM8ECC and CM4xxx or CM3xxx with ECC21
EGX gateway
Resolution:
There are several methods for finding the MAC address of a PM8ECC, EGX or ECC21.
- Customer can find the MAC address from label on PM8ECC, EGX or ECC21. (It’s usually 12 digit long in hex)
- Customer can view the MAC address from the webpage (Diagnostics tab) of the PM8ECC, EGX or ECC21.
- Lastly, the customer can find MAC address from command prompt:
- Verify the IP address for PM8ECC, EGX or ECC21
- Open A Windows Command Prompt
- Ping the PM8ECC, EGX or ECC21 in question
- After pinging the device type 'arp -a' in the command window
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.