Do the RJ45 Modbus RS232 ports of the TSXETG100 and the 174CEV30020 have the same pinout?

No the RJ45 Modbus RS232 ports of the TSXETG100 and the 174CEV30020 do nothave the same pinout.
The pin assignments of the ports are as follows:


Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: