Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is a good way to simulate a fault on an Altivar drive to test fault detection circuitry?
Issue:
Altivar fault simulation to test fault detection circuitry.

Product Line:
Altivar drives

Environment:
All models, all serial numbers.

Cause:
Customer needs to test the fault detection circuitry of the drive to verify their redundant system is working and will automatically switch to the backup drive if the primary fails.

Resolution:
The best way to simulate a fault on the drive without the potential of damaging equipment would be to power down the drive and disconnect the motor from all three output terminals of the drive.  Verify that Output Phase Loss is deactivated on the drive (can be found in various locations depending on the drive part number, refer to the programming manual for the drive for clarification) Then issue a run command to the drive with the motor disconnected.  The drive will detect an Output Phase Loss and will fault (OPF, OPF2, EPHO or other fault code will be displayed, depending on the model number of the drive)

Alternatively, you can assign an External Fault to one of the logic inputs and trigger than input with momentary contact closure.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Bắt đầu ở đây!

    Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.

  • Liên hệ hỗ trợ

    Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Tìm kiếm câu hỏi thường gặp

    Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.

  • Liên hệ bộ phận bán hàng

    Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Tôi muốn nhận tin tức và thông tin thương mại từ Schneider Electric và các công ty liên kết qua phương thức giao tiếp điện tử như email, và tôi đồng ý với việc thu thập thông tin khi tôi mở và nhấp vào các email này (sử dụng pixel vô hình trong ảnh), để đo lường và cải thiện hiệu suất giao tiếp của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi.
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
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.