{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Tìm các câu hỏi thường gặp
Unity Pro: LL984 documentation on the printout of the project.

Open the Unity Pro project.  Open an LL984 network.

Go to <Tools> <Project Settings>  Program - LL984 - Network Display.
In the panel on the right, Choose View1, for example, as Print view.
On the left, highlight View1.
Edit the Property Labels on the right, starting with Line 7 and working up.

<Apply><OK>.

The type of documentation specified in the View should be reflected in the LL984 network as well as in the networks that are printed.

Go to Documentation in the Project Browser and Choose 'Program' by right clicking and choosing 'Include Heading'.
A red mark will appear to the left of Program.
<File><Print> will print the Ladder Logic in the project.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
move-arrow-top