What is the MTBF on the BMXNOR0200H?
Issue:
What is the MTBF on the BMXNOR0200H?

Product Line:
BMXNOR0200H

Resolution:
ProductMtbf 30° ContinuousMtbf 30° IntermittentMtbf 60° ContinuousMtbf 60° IntermittentMtbf 85° ContinuousMtbf 85° IntermittentNb Cpt MissingNb Cpt Missing * QtyNb Cpt Total * QtyRatio Nb Cpt Missing / Nb Cpt Total
BMXNOR0200H568910.735466220.897438931.658374348.166311442.943278618.9759144972.80%

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: