Which Modbus TCP Function Code are supported by the M241, M251, M258 and LMC058 as a Server (Slave)?
The M241, M251, M258 and LMC058 accepts FC 1,2,3,4,6,8,15,16,23,43 when configured as Modbus TCP Server (Slave).

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: