Who is the root bridge of RSTP of the QEIO loop, CRP in Primary, CRP in Standby, or CRA?
1. CRA's configuration is "Participant (32768)", So it is not CRA
2. Which CRP? => After download the application to CPU, CPU will know the rack A or B (it can be setting by keyboard and display in LCD), CPU will assign the configuraiton in UP (4096) to the CRP who is installed at RACK A, the CRP at RACK B will set as "Root (0)".
So the answer is the CRP at Rack B is the default root bridge of RSTP in HSBY system QEIO loop. We can check it by wireshark trace.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam






Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.