Does BlokSeT/Okken MCC offer comply with ANSI/NEMA MCC-Switchgear Standard?
No BlokSeT/Okken switchboard is designed as per the IEC standards IEC61439- 1 & 2. It does not comply with ANSI/NEMA MCC - Switchgear standard.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: