The drive does not stop, when the run command is removed.
Product Line:
Altivar 61, Altivar 71, Altivar 312, Altivar 212, Altivar12, Altivar 32
Environment:
All serial numbers
Cause:
The VFD is not responding to the stop command.
Resolution:
1). Verify how the drive is receiving the stop command.
2). Verify if the drive is programmed to get the stop command from that source.
3). Verify the drive is not in local control.
4). Check if the run signal is jumpered/bypassed
5). Check to see if the motor is backfeeding voltage back into the drive.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam
The drive does not stop, when the run command is removed.
Product Line:
Altivar 61, Altivar 71, Altivar 312, Altivar 212, Altivar12, Altivar 32
Environment:
All serial numbers
Cause:
The VFD is not responding to the stop command.
Resolution:
1). Verify how the drive is receiving the stop command.
2). Verify if the drive is programmed to get the stop command from that source.
3). Verify the drive is not in local control.
4). Check if the run signal is jumpered/bypassed
5). Check to see if the motor is backfeeding voltage back into the drive.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam




















Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.