After adding a Rockwell CPUs (such as Compactlogix ones) EDS files in the DTM catalog, we can’t “add connections" in order to exchange data between the NOC or SE CPU and those Rockwell CPU.
Product Line
BMENOC, M340
Resolution
This is an EDS file of a Rockwell CPU (Micrologix in this case) in Note pad:
$ EDS file for 1766-L32
$
$ Revision history:
$
$ 1.1 09-17-2007 Initial Version for ML1400 Series A.
$ 2.1 09-07-2009 Supports ML1400 Series B.
$
[File]
DescText = "MicroLogix1400 EDS";
CreateDate = 09-17-2007;
CreateTime = 16:14:00;
ModDate = 09-07-2009;
ModTime = 13:50:00;
Revision = 2.1;
HomeURL = "http://www.ab.com/networks/eds/EN/0001000E005A0200.eds";
[Device]
VendCode = 1;
VendName = "Rockwell Automation Allen-Bradley";
ProdType = 14;
ProdTypeStr = "Programmable Logic Controller";
ProdCode = 90;
MajRev = 2;
MinRev = 8;
ProdName = "MicroLogix1400";
Catalog = "1766-L32";
Icon = "MicroLogix.ico";
1_Revision_Alpha = Yes;
[Port]
Port2 = TCP, "Channel 2", "20 F5 24 01", 2;
[Device Classification]
Class1 = EtherNetIP;
This clearly shows no communication parameters and connections available. We can notice the difference with the EDS file for a connexium switch for example.
Therefore, there is no way to add a connection to that EDS file; this means that this Micrologix controller doesn't support implicite messaging.
We then recommend to use explicite messaging via the DATA_EXCH block
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.