Reset a fault on a Altivar drive.
Product Line:
Altivar ATV variable speed drives
Environment:
All
Cause:
Need to reset a fault status.
Resolution:
There are multiple ways to reset a fault, including a logic input assignment and communication network. But an easy way to reset a fault is to remove line voltage from L1,L2,L3. Allow enough time for the display to go completely blank and then wait another 30seconds. Reapply power. If the fault appears again, it means that the VFD has re-faulted.
Note: Some faults have to be reset by removing and reapplying line voltage (power-cycling) the drive. Refer to your drive's Programming Manual for a list of faults that require a power cycle to clear.
The following video demonstrates how to configure a logic input fault reset function on the Altivar 212:
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam










Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.