Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: How do I calibrate the Analog Output (FM) on the ATV212 drive?
Issue:
Scale the Analog Output (FM) on the ATV212 drive.

Product Line:
ATV212
S-Flex

Environment:
All models and serial numbers.

Resolution:
When using voltage (0-10Vdc) connect your load prior to calibration.  When using current (4-20mA) connect the load after calibration.
 
If you want to follow OUTPUT CURRENT (FMSL = 1)
4-20mA (no load)
  1. Set DIP switch FM (SW101) to "I" (left)
  2. Set F692 for 20 (20% of 20mA = 4mA)
  3. Set FMSL to 15 
  4. Go to parameter FM and enter
  5. Connect the current meter to terminals FM and CC
  6. Press the UP and DOWN arrows until meter reads desired 100% (20mA)
  7. Press enter to lock in the scale
  8. Set FMSL = 1 to follow motor current
0-10Vdc (connect the load)
  1. Set DIP switch FM (SW101) to "U" (right)
  2. Set F692 to 0 (0% of 10V = 0V)
  3. Set FMSL to 15
  4. Go to parameter FM and enter
  5. Connect the volt meter to terminals FM and CC
  6. Press the UP and DOWN arrows until meter reads desired 100% (10Vdc)
  7. Press enter to lock in the scale
  8. Set FMSL = 1 to follow motor current
ALL OTHER analog output functions (FMSL = 0,2,3 - 18)
4-20mA (no load)
  1. Set DIP switch FM (SW101) to "I" (left)
  2. Set F692 for 20 (20% of 20mA = 4mA)
  3. Set FMSL to 17
  4. Go to the FM parameter and enter
  5. Connect the current meter to terminals FM and CC
  6. Press the UP and DOWN arrows until meter reads desired 100% (20mA)
  7. Press enter to lock in the scale
  8. Set FMSL back to the analog output function you want to follow  per the table below.
​0-10Vdc (connect the load)
1. Set DIP switch FM (SW101) to "U" (right)
2. Set F692 to 0 (0% of 10V = 0V)
3. Set FMSL to 17 
4. Go to parameter FM and enter
5. Connect the meter between terminals FM and CC
6. Press the UP and DOWN arrows until meter reads desired 100% (10Vdc)
7. Press enter to lock in the scale
8. Set FMSL back to the analog output function you want to follow, per the table attached.

Note:  Calibration can also be performed using the VW3A1101 remote keypad.  Turn the knob clockwise instead of using the up arrow and turn counter clockwise instead of  using the down arrow.

 



 

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
FNSL.png [513.98 KB]
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:

Bạn cần trợ giúp?

  • Bắt đầu ở đây!

    Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.

  • Liên hệ hỗ trợ

    Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Tìm kiếm câu hỏi thường gặp

    Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.

  • Liên hệ bộ phận bán hàng

    Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Tôi muốn nhận tin tức và thông tin thương mại từ Schneider Electric và các công ty liên kết qua phương thức giao tiếp điện tử như email, và tôi đồng ý với việc thu thập thông tin khi tôi mở và nhấp vào các email này (sử dụng pixel vô hình trong ảnh), để đo lường và cải thiện hiệu suất giao tiếp của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi.
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
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.