{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Tìm các câu hỏi thường gặp

What are errors E1300 and E1301 on the LXM32 drive?

Issue:
Errors E1300 and E1301 on the LXM32 drive

Product Line:
LXM32

Resolution:
E1300 means a safety STO function is activated (STO_A, STO_B)
E1301 means the levels of the inputs STO_A and STO_B were different for more than 1 second
These 2 errors are related to a bad wiring of inputs STO_A and STO_B, a bad 24V power supply or an activated emergency stop, which cuts the 24VDC from the STO inputs.
Making sure the STO inputs are getting 24VDC before powering the drive will reset these faults.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Lexium 32 & Motors
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Lexium 32 & Motors