Can a version 4.x of Vijeo Designer project be converted to version 6.2?
Product Line:
Vijeo Designer, HMI
Resolution:
To convert a very old Vijeo Designer project version 4.3 to the version 6.2, we have two options.
- Contact your local Schneider Electric support if you do not have an intermediary Vijeo Designer version to open the file (ex. V4.6, V5.0, or V6.0).
- The project needs to have a minimum of version 5.0 to be converted to version 6.2. You can update the file by following these steps:
2-b In the Vijeo Manager, double click on the imported project to open it; then build it
2-c Close the project, save it and return in the vijeo Manager to export it
Notes: not closing the project will gray out the export function in the Vijeo Manager
2-d In the Vijeo Manager, right click on the project and export it
2-e convert the project with version 5.0 to version 6.2 by following above steps 2-a; if the target listed in the project made in Version 4.3 is no longer support in version 6.2, the following windows will pop up, then prompt yes
2-f enter a target reference supported in version 6.2, for instance XBTGT1335
2-g follow above steps 2-b, 2-c and 2-d
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam






Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.