Is SoMachine V4.1 SP2 compatible with Windows 10?
Issue:
SoMachine V4.1 SP2 windows compatibility

Product Line:
SoMachine

Resolution:
SoMachine V4.1 SP2 supports Windows 7, 32 and 64 bit, as well as Windows 8.1, 32 and 64 bits only.
SoMachine V4.2 supports Windows10.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: