Scaling the Analog Output when using Output Power on an ATV61/71.
Product Line:
ATV61/ATV71
Environment:
All models, All serial numbers
Cause:
N/A
Resolution:
The output power (OPR) function is scaled between 0 and 2.5X the NPR (Rated motor power) setting under menu 1.1 (Simply Start). This parameter should be set to match the horsepower or KW rating of your motor in order for the output scaling to be accurate.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam
Scaling the Analog Output when using Output Power on an ATV61/71.
Product Line:
ATV61/ATV71
Environment:
All models, All serial numbers
Cause:
N/A
Resolution:
The output power (OPR) function is scaled between 0 and 2.5X the NPR (Rated motor power) setting under menu 1.1 (Simply Start). This parameter should be set to match the horsepower or KW rating of your motor in order for the output scaling to be accurate.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam








Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.