Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there a way to read Mains Voltage on ATV212 over Modbus?
Issue:
Reading Mains Voltage on ATV212 over Modbus.

Product Line:
ATV212, Altivar 212, S-Flex

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
With the parameter FE04 (Modbus address = 65028) you can read the Mains Voltage.
This value is in percentage of the drive Rated Voltage (200V or 400V). For example with an ATV212…N4, FE04 = 10570 or 105.7% of 400V, which give 423V.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: