{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Tìm các câu hỏi thường gặp

What is the Anti-Jam function on the Altivar 6xx Process drive?

Issue:
Anti-Jam function on the Altivar 6xx Process drive.

Product Line:
ATV6xx

Environment:
All serial numbers for ATV6xx

Cause:
N/A

Resolution:
Clogging substances can damage the pump.
This function allows manually or automatically executing forward & reverse pump rotations cycles to unclog.
It may also help to clear a blocked impeller, pipe, or valve at downstream location.
This should increase he efficiency of the system as well as the pump life time.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar Process ATV600
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar Process ATV600